Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

  Aquarellblock  bei Mercateo online kaufen (81 Angebote unter 3.564.593 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern:vonbis  

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6 
Übersicht
% ^v
Bild
zurück
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6 
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen
^

Farbfluss im Gemälde

Mit der Wahl des Aquarellpapiers führt man den ersten Schritt zur Erschaffung eines Kunstwerkes durch. Das Papier beeinflusst den Farbfluss und den Farbverlauf der Aquarellfarbe und legt vor Beginn der Arbeit die Möglichkeiten des Künstlers fest. Erhältlich sind diese Papiere, die speziell auf die Aquarellmalerei abgestimmt sind, in unterschiedlichen Größen und Qualitäten, als Block oder als Einzelbogen oder sogar auf Rollen. Der Grundsatz einer guten Papierqualität gilt auch bei Aquarellpapier. Nur mit einem guten Ausgangsmaterial erreicht man das bestmögliche Ergebnis.

Wellenmalerei vermeiden

Je leichter das Papier ist, umso schneller schlägt es Wellen. Bei gewelltem Papier wird es sehr schwer, die Farbe gleichmäßig aufzutragen. Durch Aufspannen des Papieres auf Sperrholz wird dieser Effekt verhindert. Die Grammatur (Papiergewicht pro Flächeneinheit) beziffert, wie robust und dick das Papier ist. Sie wird in Gramm pro Quadratmeter angegeben. Je geringer das Gewicht des Papieres ist, desto eher kommt es zu Wellungen. Ein Gewicht unter 240 g/m² ist nicht ratsam. Bei größeren Formaten sind sie mit einer Gewichtswahl ab 300 g/m² auf der sicheren Seite.

Block, Bogen oder Rolle?

Aquarellpapier auf Rolle oder als Einzelbogen kann gut zugeschnitten werden. Sie können das Format selbst festlegen. Es muss jedoch aufgespannt werden. Wenn Sie sich für einen Aquarellblock entscheiden, kaufen Sie malfertiges Papier. Die Blöcke sind rundum verleimt und ein Aufspannen bleibt Ihnen erspart. Ein Formatzuschnitt ist hier aber nicht möglich.

Die Möglichkeit, kleine Fehler zu korrigieren

Durch die verschiedenen Härtegrade, die das Aquarellpapier aufweist, wird die Flüssigkeitsaufnahme reguliert. Hartes Papier saugt nicht so schnell auf und Verbesserungen am Bild können leichter durchgeführt werden. Anfänger können so leicht Korrekturen vornehmen, ohne neu beginnen zu müssen.

Detailbearbeitung oder Fläche

Die gewünschte Darstellung gibt vor, welche Oberflächenstruktur gewählt werden muss. Es gibt 3 Grobeinteilungen.

  • Feinkorn mit einer glatten Oberfläche. Hier haben Sie die Möglichkeit, Details zu malen. Bei diesem Papier trocknet die glatte Oberfläche langsam.
  • Papier mit mittlerer Körnung ist rau. Detailausarbeitungen sind schwierig umzusetzen. Die Oberfläche trocknet verhältnismäßig schnell.
  • Grobkorn-Papier und Torchon sind extra rau und bestens für die Nass-in-Nass-Technik geeignet. Auf Grobkornpapier ist eine Detailausarbeitung so gut wie nicht möglich.

Weiß oder getönt

Um unterschiedliche Effekte zu erzielen kann man auch zu getöntem Aquarellpapier greifen. Hier wird mit der Aquarellfarbe auf einem vorgetöntem Hintergrund gearbeitet dadurch wird die Farbwirkung verändert.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Pinsel, Malpinsel, Aquarellstift und Staffelei aus unserer Kategorie Künstlerbedarf.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.