Bildschirmreinger - für gute Aussichten
Bildschirme sind besonders anfällig, wenn es darum geht, Staub anzusammeln und zu zerkratzen.
Herkömmliche Reinigungsmittel sind zur Säuberung der empfindlichen Oberflächen nicht geeignet
und können Beschädigungen hinterlassen.
Oberflächeneigenschaften
Bildschirmreiniger hingegen sind ideal an die Ansprüche von Displays
und Monitoren angepasst. Viele Bildschirmoberflächen bestehen aus einem
weichen Kunststoff, aber auch Röhrenmonitore benötigen genau
wie Flachbildschirme besondere Pflege. Fast jeder Bildschirm hat
eine Antireflexbeschichtung, die unnötige Spiegelungen vermeiden soll. Durch falsche
Reinigungsmittel kann diese beschädigt werden und es entstehen hässliche Schlieren durch
das Wischen. Der Durchblick wird unweigerlich getrübt.
Perfekte Anpassung
Damit Sie lange Freude an Ihren Monitoren und Bildschirmen haben, wurden spezielle Reinigungsprodukte
entwickelt. Sie sind frei von scharf angreifenden Substanzen wie herkömmlichem
Alkohol, Benzin oder Aceton; auch Wasser ist zur Reinigung nicht geeignet. Hinzu kommt meist eine
antistatische Wirkung, die verhindert, dass sich schnell wieder Staub ansammeln kann und wird.
Empfehlenswert sind Produkte, die ihre Wirksamkeit aus den Bestandteilen Isopropylalkohol oder
Äthylalkohol ziehen. Diese Substanzen sind einerseits säubernd, andererseits sind sie mild genug,
um keine Schäden zu verursachen.
Antistatische Wirkung
Bildschirme ziehen durch elektrische Aufladung Staub und Schmutzteilchen an. Durch
diese Eigenschaft ist es fast täglich nötig, sie zu reinigen, um einen ordentlichen Durchblick zu bewahren.
Durch nachträglich aufgebrachte Antistatik-Reiniger wird das Aufladen bis zu einem
bestimmten Punkt vermieden und die Staubanziehungskraft des Monitors bleibt für einen gewissen
Zeitraum auf einem normalen Level. Es ist allerdings hin und wieder nötig, die elektrische Aufladung
erneut durch das Auftragen solcher Blocker zu unterbinden. Bildschirmreiniger verfügen über entsprechende
Komponenten und sorgen so dafür, dass sie den Bildschirm nicht nur säubern, sondern gleichzeitig neuen
Verschmutzungen gezielt vorbeugen.
Auftragen mit Methode
Bildschirmreiniger gibt es in Form von getränkten Tüchern oder
als Spray. Mit den Feuchttüchern wischen Sie Verschmutzungen einfach weg. Das
Spray tragen Sie bitte nie direkt auf den Bildschirm auf, sondern geben es auf ein
weiches Tuch. Am besten eignen sich dafür
weiche Mirkrofasertücher. Ein Spray lässt sich besser dosieren. Wischen
Sie dann über den Bildschirm und Sie erhalten ein tadelloses Ergebnis. Reiben Sie den Monitor
nach der Reinigung mit einem trockenen, weichen Tuch ohne Druckanwendung trocken.