Akkus für Schnurlostelefone - viel Power und kurze Ladezeiten
Einen Akku für ein Schnurlostelefone benötigt man meist dann, wenn das
Schnurlostelefon immer öfter nach der Ladestation ruft oder die Nutzungsdauer stark abgesunken ist. Es stellt sich spätestens dann die Frage, welchen Akku man als Ersatz verwendet. Man kann es sich leicht machen und die Auswahl nach den Herstellerempfehlungen vornehmen oder nach einer gleichwertigen Alternative suchen.
Die vier häufigsten Arten der Akkus für Schnurlostelefone
Hierbei handelt es sich um Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion-Akku), den Lithium-Polymer-Akkus (Li-Po-Akku), den Nikel-Cadmium-Akku (NiCd-Akku) und den Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH-Akkus).
Der NiCd-Akku
Der NiCd-Akku wird aufgrund des giftigen Anteils an Cadmium im Laufe der Zeit nicht mehr angeboten werden und ist derzeit nur noch für ältere Telefone erhältlich. Hierbei sollte man sich eventuell überlegen, anstelle eines neuen
Geräteakkus lieber ein neues
Telefon zu erwerben.
Der NiMH-Akku
Der Nachfolger des NiCd-Akkus ist der NiMH-Akku, dessen Kapazität höher ist und auf giftige Zusatzstoffe verzichtet. Diese Akkus für Schnurlostelefone besitzen einen geringen Memoryeffekt (= die volle Leistung wird nicht mehr abgegeben), der durch mehrmaliges vollständiges Entladen und Laden häufig behoben werden kann. Daher sind NiMH-Akkus am weitesten verbreitet. Der einzige Nachteil ist eine hohe Selbstenladung von monatlich bis zu 25 Prozent, wenn der Ladezustand nur noch 40 Prozent beträgt.
Lihium-Polymer- und Lithium-Ionen-Akkus
Diese
Akkus für Schnurlostelefone haben eine hohe Energiedichte und sind daher relativ klein und leicht. Zudem besitzen neue Modelle die Fähigkeit, recht schnell geladen werden zu können. Bei den Polymer-Akkus, die anstatt einer Flüssigkeit eine Art Gelschicht als Füllung haben, ist fast jede Bauart möglich. Lithium-Akkus haben ferner bei einem Ladezustand von etwa zwei Dritteln und Raumtemperatur eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als zwei Prozent im Monat und halten daher auch bei Wenignutzern sehr lange.
Die Leistungsfähigkeit des Telefons erhöhen?
Sie haben sich für die Bauart und die Spannung des Akkus entschieden. Bleibt nur noch die Frage zur Kapazität zu klären. Sie können eine höhere Kapazität wählen und sich beispielsweise anstatt 800 mAh für ein Produkt mit 2.000 mAh entscheiden. Solange Sie die Bauart und die Spannung des Geräteakkus einhalten, können Sie durch ein Modell mit höherer Kapazität meist eine längere Nutzungsmöglichkeit Ihres Schnurlostelefons und seltenere Ladephasen erzielen. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass Sie das Schnurlostelefon zerstören, wenn die Elektronik den neuen Anforderungen nicht gerecht wird. Zudem können die Ladestationen mit Timern ausgestattet sein, so dass ein neuer Akku mit höherer Kapazität gar nicht voll aufgeladen werden kann und dann alles beim Alten bleibt.
Tipps zum Gebrauch für Akkus für Schnurlostelefone
Die höchste Akku-Leistung bekommen Sie bei Raumtemperatur, auch wenn NiMH-Akkus auch bei Temperaturen bis null Grad noch eingeschränkt funktionieren, Li-Ion-Akkus dann aber nicht mehr reagieren.