Kraftvoll, schnell und immer einsatzfähig- Der Akkuschrauber
Der Akkuschrauber gehört wohl ohne Übertreibung, zu dem am häufigsten verwendeten
Akku- Werkzeugen überhaupt. Mit ihm Arbeiten Tischler, Schlosser und Zimmermänner gleichermaßen, da sich der Akkuschrauber sowohl zum Bohren als auch für Schraubarbeiten jeglicher Art einsetzen lässt. Entscheidend bei der Auswahl des Akkuschraubers, ist zunächst der spätere Verwendungszweck. Hier kommt es darauf an, ob später große
Schrauben ein gedreht, gebohrt oder aber vielleicht Löcher in ein solides Mauerwerk gebohrt werden sollen. Erst wen diese Faktoren geklärt sind lässt sich eine detaillierte Auswahl des Akkuschraubers treffen.
Darauf sollten Sie beim Kauf achten:
Die verschiedenen Bauarten
Für jeden Einsatz der richtige Akkuschrauber. Ob
Akku- Knickschrauber oder
Akku- Stabschrauber, jedes einzelne Gerät hat sein spezifisches Einsatzgebiet. Letztendlich haben sich aber im laufe der Jahre 3 grundlegende Bauarten herauskristallisiert. Der Stabschrauber, der Akkuschrauber mit Pistolenähnlichem Griff und der Akkuschrauber mit T- Griff. Der Schraubenzieher ähnliche Akku-Stabschrauber, besitzt eine längliche und runde Form, weshalb er für unzugängliche Stellen bestens geeignet ist.
Der Akkuschrauber mit Pistolen und T-Griff, unterscheiden sich in ihrer Bauweise kaum von einander, bieten aber gegenüber dem Akku- Stabschrauber einige Vorteile. Zum einen liegen diese Modelle besser in der Hand, was auf den Ergonomisch geformten Griff zurückzuführen ist. Und zum anderen kann mit Akkuschraubern die über einen Pistolen- oder T-Griff verfügen, ein deutlich höherer Anpressdruck auf die Schraube erzielt werden.
Der Akku
Akkuschrauber werden im Fachhandel von 3,6 – 24 Volt angeboten. Wobei ein 3,6 V Akkuschrauber sich besten falls zur Montage von kleinen teilen einsetzen lässt . Ein 24 Volt Schrauber, ist dagegen schon deutlich leistungsfähiger und kann auch zum Bohren von größeren Löchern eingesetzt werden. Als Fazit kann man hier allerdings sagen, je weniger Volt ein Akku aufweist, desto leichter aber auch leistungsschwächer die Maschine. Je schwerer der Akku, umso leistungsfähiger aber auch schwerer der Akkuschrauber. Besonders empfehlenswert für den Dauereinsatz, sind Akkuschrauber zu erwähnen, die einen Ersatzakku bereits im Koffer enthalten haben.
Das Getriebe
Um die Kraft optimal an die jeweilig vorherrschende Situation anpassen zu können, werde je nach Modell und Hersteller Akkuschrauber mit einem oder zwei Gängen angeboten. Der 1. Gang dient hier für Schraubarbeiten. Der zweite Gang, der eine höhere Drehzahl als der 1. erreicht wird vorzugsweise nur für Bohrarbeiten verwendet.