Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Akku-Handkreissäge

  akku handkreissäge  (230 Angebote unter 27.647.974 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „akku handkreissäge“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Akku-Handkreissäge"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema akku handkreissäge
^

Akku-Handkreissäge - für lange und präzise Schnitte unabhängig vom Strom

Eine Handkreissäge zählt zu den Elektro-Sägen und dient hauptsächlich zum Durchtrennen von Holz, Materialien wie z. B. Metall oder Kunststoff sind aber ebenfalls möglich. Wie der Name schon vermuten lässt, wird diese Säge mit der Hand bedient. Im Unterschied zu einer Tischkreissäge ist sie transportabel und dadurch flexibel einsetzbar. Bei stationären Sägen führt man das zu bearbeitende Werkstück über den Arbeitstisch, während bei einer Handkreissäge das Gerät selbst über das Werkstück geführt wird. Im Vergleich zur stationären Variante, die über einen größeren Arbeitstisch verfügt, hat sie eine relativ kleine Grundplatte.

Netzbetriebene und akkubetriebene Handkreissäge

Man unterscheidet netzbetriebene und somit kabelgebundene Handkreissägen und akkubetriebene Geräte. Ein entscheidender Vorteil der Akku-Handkreissäg ist die Mobilität. Unabhängig vom Strom kann sie eingesetzt werden, dafür muss man aber häufig damit rechnen, dass die Motorleistung schneller nachlässt bzw., um den Akku zu schonen, das Gerät von vornherein über eine geringer Leistung verfügt. Lässt die Leistung des Motors nach, kann dies zu unsauberen Schnittkanten führen. In diesem Fall sollte das Gerät über eine Führungsschiene verfügen. So wird ein Ausfasern der Kanten verhindert.

Benötigte Schnitttiefe und leistungsstarker Motor

Ein wichtiges Kaufkriterium ist die Schnitttiefe der Handkreissäge. Sie gibt an, wie tief das Sägeblatt letztendlich in das zu sägende Werkstück eindringen kann. Sie ist durch die Größe des Sägeblatts begrenzt. Je nach Modell sind Tiefen von 40 bis 80 mm üblich. Spezielle Geräte ermöglichen aber auch mehr als 100 mm.
Mit einer Tiefe von 50 bis 55 mm sind Sie gut beraten. Die Geräte lassen sich nicht nur leicht händeln, auch vereinzelte Über-Kopf-Arbeiten sind damit möglich. In der Regel verfügen diese Geräte über einen leistungsstarken Motor mit einer Leistung von 800 bis 1.300 Watt.
Sie sollten auf jeden Fall berücksichtigen, dass bei Gehrungsschnitten oder der Verwendung einer Führungsschiene sich die Schnitttiefe minimiert.

Führungsschiene für saubere Kanten und gerade Schnitte

Bei einigen Geräten sorgt ein Turbogebläse für staubfreie Sicht auf die Anrisslinie. Außerdem erlaubt eine optimierte Spanführung eine bessere Sicht auf die Arbeitsfläche. Häufig ist eine Schienenführung in der Grundplatte integriert, wodurch ein genaues Sägen mit einer Führungsschiene möglich ist. Ist dies nicht vorhanden, können Sie eine Wasserwaage oder eine Leiste am Werkstück befestigen. Eine Führungsschiene ist beispielsweise besonders wichtig, wenn Sie lange und gerade Schnitte mit sauberen Kanten benötigen.

Ohne Sägeblatt geht nichts

Ohne Sägeblatt funktioniert die Handkreissäge nicht. Dieses wichtige Zubehör ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Neben universell verwendbaren Modellen lassen sich mit groben Zähnen Längsschnitte in Faserrichtung realisieren, während viele feine Sägezähne ideal für den Schnitt quer zur Faserrichtung sind. Kreissägeblätter, die über eine Wechselzahnung oder Trapez-Flachzahnung verfügen, lassen sich Kunststoffe, viele Metallsorten und Spanplatten bearbeiten.

Verdecktes Sägeblatt

Um Verletzungen zu reduzieren, ist das Sägeblatt nach oben hin verdeckt. So minimiert man auch das Risiko umherfliegender Späne. An der Unterseite des Sägeblatts befindet sich ein beweglicher Schutz, der sich automatisch zurückschiebt und das Sägeblatt erst freigibt, wenn man in das Werkstück eindringt.

Zwei Schalter

Aus Sicherheitsgründen verfügen Handkreissägen über zwei Schalter. Während der Hauptschalter mit dem Zeigefinger gestartet wird, benutzt man den Daumen für den Sicherheitsschalter. Dadurch ist ein unbeabsichtigtes Einschalten der Säge nicht möglich.
Die Spanabfuhr erfolgt seitlich und nach hinten durch ein Rohr. Problematisch erweist sich dies für Linkshänder, da beim Sägen die Späne nach rechts abgeführt werden und sich der Handgriff links vom Sägeblatt befindet.

Was ist außerdem beim Kauf wichtig?

  • Für eine sauberes und präzises Ergebnis sollten Sie auf eine stabile, nachjustierbare und verwindungssteife Grundplatte achten.
  • Für winkelgenaue Schnitte bei Gehrungen sollte das Gerät über zwei Fixiermöglichkeiten verfügen.
  • Viel Zeit und Arbeit ersparen Sie sich, wenn Sie darauf achten, dass die Handkreissäge bei der Einstellung der Schnitttiefe eine leicht abzulesende Skala besitzt.
  • Wo gesägt wird, da fallen auch Späne. Diese einzuatmen kann gesundheitsschädlich sein, manche Holzarten können sogar krebserregend sein. Aus diesem Grund sollte die Handkreissäge über einen Anschluss für einen Werkstattsauger verfügen.
  • Möchten Sie neben Holz auch noch andere Materialien durchtrennen, ist eine elektronische Drehzahlregulierung empfehlenswert. Somit können Sie die Schnittgeschwindigkeit an den jeweiligen Werkstoff angleichen.

Denken Sie an Ihre Sicherheit

Sicherheit ist das A und O. Legen Sie deshalb großen Wert auf geprüfte Sicherheit und die Sicherheitsvorschriften. Notwendig ist u. a. eine Schutzhaube, die den Teil des Sägeblattes abdeckt, der nicht zum Schneiden benutzt wird.
Generell ist beim Umgang mit Elektrowerkzeugen Vorsicht geboten. Achten Sie auf die notwendige Schutzausrüstung. So ist es beispielsweise aufgrund des Geräuschpegels einer Kreissäge vorgeschrieben, geeigneten Gehörschutz zu verwenden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.