Übersicht | "Abweisbügel"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 141,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 335,61* pro Stück |
| |
K.57 Schutzbügel light m.Knieholm,z.Aufd.,gelb/schwarz,Stahl,Ø42mm,2000x1000mm (2 Angebote) K.57 Schutzbügel light m.Knieholm,z.Aufd.,gelb/schwarz,Stahl,Ø42mm,2000x1000mm K.57 Schutzbügel light, zum Aufdübeln, wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr, für den Innen- und Außenei... |
|
ab € 200,52* pro Stück |
| |
|
|
ab € 222,77* pro Stück |
| |
K.57 Schutzbügel light,Knieholm,Einbeton.,gelb/schwarz,Stahl,Ø42mm,1500x1400mm (1 Angebot) K.57 Schutzbügel light,Knieholm,Einbeton.,gelb/schwarz,Stahl,Ø42mm,1500x1400mm K.57 Schutzbügel light, zum Einbetonieren, wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr, leiten den Verkehr sic... |
|
ab € 191,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 278,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 326,77* pro Stück |
| |
K.57 Schutzbügel light m.Knieholm,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,Ø42mm,1000x1000mm (2 Angebote) K.57 Schutzbügel light m.Knieholm,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,Ø42mm,1000x1000mm K.57 Schutzbügel light, zum Aufdübeln, wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr, für den Innen- und Außen... |
|
ab € 157,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 168,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 291,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 399,84* pro Stück |
| |
K.57 Schutzbügel light m.Knieholm,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,Ø42mm,1500x1000mm (2 Angebote) K.57 Schutzbügel light m.Knieholm,z.Aufdüb.,gelb/schwarz,Stahl,Ø42mm,1500x1000mm K.57 Schutzbügel light, zum Aufdübeln, wirkungsvoller Schutz bei leichtem Transportverkehr, für den Innen- und Außen... |
|
ab € 188,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 194,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 252,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 508,90* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Abweisbügel | | | Abweisen - freundlich, bestimmt und flexibel
Abweisen - ein Wort, das viele Emotionen birgt. Es kann bedeuten, eine Abfuhr zu erhalten, einen Korb, Zurückweisung, die kalte Schulter gezeigt bekommen. Abweisen kann aber auch ganz schlicht und positiv besagen, dass der Zugang nicht gewährt wird, um etwas zu schützen. Und dieser Bedeutung folgt der Abweisbügel. Er ist eine Schutzeinrichtung, deren Einsatzbereiche so breit gefächert sind wie die Bedeutung des Wortes Abweisen.
Die klare Linie eines Abweisbügels
Er ist für die Bereiche ideal, die vor Fahrzeugen oder Begehung geschützt werden sollen, und hat eine einfache wie clevere Konstruktion. Ein Abweisbügel, der auch oftmals Abweisebügel genannt wird, ist ein
- Stahlrohr, dass wie ein C gebogen ist und
- mit der offenen Seite zum Boden hin befestigt wird.
Seine Oberfläche ist feuerverzinkt oder pulverbeschichtet, meist mattsilber oder in kräftigen Farbtönen gehalten. Je stärker die Farbe, umso auffälliger wirkt der Bügel. Dies erhöht seine Sichtbarkeit und gibt ihm damit auch eine Warnfunktion, alternativ kann er mit einem schwarz-gelben Warnband versehen werden. Der Abweisbügel ist fest im Boden verankert. Er wird im Boden einbetoniert oder mit Bodenplatten befestigt.
Das sorgt für einen sehr sicheren Stand. Jedoch verändert der Abweisbügel nicht gern seinen Ort. Ist er einbetoniert, bleibt er meist ein Bügelleben lang an der ihm zugewiesen Stelle. Bodenplatten sorgen für deutlich mehr Flexibilität. Der Abweisbügel kann abgeschraubt und an einer anderen Stelle wieder angeschraubt werden. Einbetonierte Bügel halten höheren Anfahrkräften stand als flexibel befestigte. Einen zusätzlichen Unterfahrschutz erhält der Bügel mit einem Knieholm. Das ist ein zusätzliches horizontales Stahlrohr, das etwa auf halber Höhe zwischen den Standholmen befestigt ist. Neben der Standardbefestigung durch das Einbetonieren oder mit Bodenplatten ist auch eine Montage mit Bodenhülsen und Dreikantverschluss erhältlich. Diese Sonderbefestigungen sind jedoch nur auf Anfrage lieferbar.
Der Abweisbügel ist ein guter Freund
Ein guter Freund, der beschützt, was wertvoll ist. Abweisbügel stellen sich zwischen heranrollende Fahrzeuge und Grünflächen oder Bäume. Sie sichern auch Produktionsbereiche ab, die an Parkplätze grenzen oder auch Gehwege. Die Schutzbügel definieren Wege und trennen sie von anderen Bereichen ab, im Außengelände aber auch in Produktionshallen. Die betrieblichen Wege sind die Lebensader einer solchen Halle. Meist grenzen Arbeitsbereiche, Maschinen oder Lagerregale direkt an die Fahrbahn an. Aus diesem Grund ist ein Rammschutz unerlässlich, um Schäden und die damit verbunden Kosten zu vermeiden.
Der Abweisbügel trennt den Fahrweg konsequent ab. Er richtet jedoch auch bei einem Gabelstapler oder Hubwagen Schäden an, wenn sie auf ihn treffen. Solche Schäden kann ein Schrammbord vermeiden, das die Räder ablenkt, ohne jedoch Blechschäden zu provozieren. Abweisbügel wirken jedoch definierender, da sie mindestens hüfthoch sind.
Weitere Möglichkeiten des Schutzes sind beispielsweise die Stahlschutzplanke oder der Baumschutzbügel.
|
|