Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment
Tipp: suchen Sie direkt nach: sika abglättmittel

  Abglättmittel bei Mercateo online kaufen (2 Angebote unter 9.231.176 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Abglättmittel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
  • Hersteller:
  • k.A. (2)
Funktionen
☐
Übersicht

"Abglättmittel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
k.A.
ab € 4,95*
pro Stück
 
 Stück
k.A.
ab € 4,26*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Abglättmittel
^

Mit dem Abglättmittel Dichtstoffe optimal abglätten

Für die optimale Glättung von Dichtstoffen sind Abglättmittel geeignet. Sie werden im professionellen Bereich der Klebe- und Sicherungsmittel gern verwendet um eine perfekte Oberfläche und dauerhafte abgedichtete Fugen zu erzeugen. Die Abglättmittel dienen dem Glätten der Oberfläche und verbessern den Halt des Dichtstoffes in der Fuge.

Abglätten ist nicht nur gut für die Optik

Das Abglättmittel ist ein professioneller Helfer für die Erzeugung optimaler, dauerhafter Fugen. Es wird nach dem Einbringen des Dichtstoffes aufgetragen. Seine Aufgabe ist
  • die erleichterte Glättung des Dichtstoffen mit einem Glättwerkzeug und
  • Haftverbesserung des Dichtstoffes an den Fugenwänden.
Mit dem Abglättmittel können die meisten Dichtstoffe (z.B. Fugenband) behandelt werden. Ausgenommen hiervon sind Dichtstoffe aus Acryl. Bei diesen Mittel wird regelhaft mit Wasser geglättet. Vor dem Einsatz des Abglättmittels sollte sichergestellt werden, dass es nicht negativ auf den Dichtstoff einwirkt. Hierfür geben die technischen Merkblätter und andere herstellerseitige Produktinformationen Auskunft.

Dichtstoffe und Verarbeitungstipps

Perfekte Fugen setzen eine angemessene Auswahl des Dichtstoffes voraus. Ebenso sind die Werkzeuge und nicht zuletzt auch das Abglättmittel für den optimalen Erfolg entscheidend. Der Dichtstoff sollte auf die Fugenbreite, die Umgebung, mechanische Belastungen, Umwelteinflüsse und Temperaturen angepasst sein. Das Einbringen erfolgt idealerweise mit einer Dichtstoffpistole. Mit dem angepassten Glättwerkzeug und Abglättmittel kann der Dichtstoff fest in die Fuge gepresst und seine Oberfläche angepasst werden. Die Kombination der aufeinander abgestimmten Werkzeuge und Hilfsmittel erzeugt professionelle Fugen. Bei der Verwendung von Abglättmittel gilt: Nehmen Sie so wenig Abglättmittel wie möglich, um die Fuge nicht zu überschwemmen, und so viel des Hilfsstoffes wie nötig, damit das Abglätten optimal funktioniert.

Spülmittel ist keine professionelle Alternative

Unter den privaten Heimwerkern gilt oft der Tipp: Wasser mit zwei Spritzern Spülmittel als Glättmittel einsetzen. Diese Lösung ermöglicht ein gutes Gleiten auf dem frischen Dichtstoff. Diese Lösung ist für den professionellen Anwender hingegen weder geeignet noch empfehlenswert. Das in Wasser gelöste Geschirrspülmittel kann die Oberfläche des frischen Dichtstoffes angreifen. Bis der Dichtstoff nicht ausgehärtet hat, reagiert er eventuell sensibel auf das Spülmittel. In der Konsequenz kann es zu Verfärbungen der Fuge oder Schlierenbildung kommen.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Abglättmittel, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG