Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  gehoerschutz  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„gehoerschutz“
Überbegriffe
Kapselgehörschutz
Geeignet für häufiges Auf- und Absetzen, mit weichem Polster und optimaler Dämmung.
Gehörschutzstöpsel
Für Bereiche mit ständigem Lärm. Stöpsel passen sich dem Gehörgang an, mit oder ohne Band sowie einmal- oder mehfachverwendbar.
Bügelgehörschützer
Als Kinn- oder Nackenbügel tragbar. Ideal, wenn Sie sich in Bereichen mit wechselndem Lärm aufhalten. Siehe auch: Ersatzstöpsel
Helm-Gehörschutz-Set
Für doppelten Schutz, Kombination aus Gehörschutz und Helm, zum Teil mit Visier. Siehe auch: Waldarbeiterhelm
Gehörschutz für Helm
Gehörschutzkapsel zur Befestigung am Helm.
Gehörschutzradio
Lärmschutz in Kombination mit einem Radio. Geeignet für monotone oder isolierte Arbeitsplätze, wenn keine Warnsignale zu beachten sind.
Zubehör
Gehörschutzspender
Praktischer Spender, so haben Sie Ohrstöpsel immer griffbereit für Ihre Mitarbeiter.
Nachfüllpack
Darf es ein bisschen mehr sein? Hier finden Sie Gehörschutzstöpsel für Spendersysteme.
Hygieneset
Wechseln Sie aus hygienischen Gründen die Dichtkissen regelmäßig aus.
Logo 3M

Es gibt nur ein Hörvermögen. Schützen Sie es!

Gehörverlust ist zu 100 % irreversibel, aber er ist auch zu 100 % vermeidbar. Lärm am Arbeitsplatz gehört für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Alltag und kann für diese zu dauerhaften Hörschädigungen führen. 3M hat dieses Problem erkannt und bietet ein umfassendes Sortiment an Gehörschützern, die Ihnen helfen, Ihr Gehörschutzprogramm zu verbessern. Die passiven Gehörschützer von 3M reduzieren Lärm, indem sie die Schallwellen mechanisch blockieren. Sie sind ideal für Situationen mit kontinuierlichem Lärmpegel.

Kapselgehörschützer »

Kapselgehörschützer sind aufgrund ihrer einfachen Anwendbarkeit und ihrer einheitlichen Passform als Gehörschutz sehr beliebt. Sie sorgen für zuverlässigen Schutz bei vielen gängigen Anwendungen. Bei der Auswahl des passenden Schutzes ist es zudem wichtig, neben dem benötigten Schutz auch die Anwendungsart zu berücksichtigen. 3M bietet Kapselgehörschützer mit Kopfbügel-, Nackenbügel- und Helmbefestigung an.
Gehörschutz X Serie 3M

3M™ PELTOR™ X-Serie Kapselgehörschützer »

3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer der X-Serie vereinen das legendäre Gehörschutzwissen von 3M PELTOR mit unseren fortschrittlichsten Technologien und schaffen so unseren komfortabelsten und langlebigsten Kapselgehörschutz. Erhältlich in den Ausführungen X1, X2, X3, X4 und X5, wobei jeder Kapselgehörschützer seine eigene Farbe hat, sodass sich die Schutzstufe auf einen Blick feststellen lässt.

Gehörschutz Optime 3M

3M™ PELTOR™ Optime™ Kapselgehörschützer »

3M™ Peltor™ Optime™ Kapselgehörschützer gelten als Standard in der Gehörschutzbranche. Der Optime ist in die Schutzstufen 95, 98, 101 und 105 dBA unterteilt. Er bietet einen vielseitigen Schutz, der die Anforderungen der meisten Anwendungen am Arbeitsplatz erfüllt.

E-A-R™ Gehörschutzstöpsel »

Gehörschutzstöpsel vereinen in hervorragender Weise Gehörschutz und Tragekomfort. 3M bietet eine große Auswahl an lärmreduzierenden Gehörschutzstöpseln in verschiedenen Ausführungen und die beste Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.
Gehörschutz Classic 3M Einweg

Einweg-Gehörschutzstöpsel »

3M™ Einweg-Gehörschutzstöpsel bestehen aus ausdehnbarem, sich langsam rückverformendem Schaumstoff und bieten hervorragenden Gehörschutz und Tragekomfort. Die vorzuformenden Schaumstoff-Stöpsel passen sich an die individuelle Form des Gehörgangs an und ermöglichen somit einen bequemen und akkuraten Sitz.
Gehörschutz flexibel 3M

Fertig geformte Gehörschutzstöpsel »

Die fertig geformten Gehörschutzstöpsel müssen nicht vorgeformt werden und können direkt eingesetzt werden. Dies ermöglicht die Nutzung auch mit schmutzigen Händen oder beim Tragen von Handschuhen. Die weiche Schaumstoffspitze passt sich schnell der Form des Gehörgangs an und dichtet diesen lärmreduzierend ab.
Gehörschutz Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel 3M

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel »

Die wiederverwendbaren 3M™ Gehörschutzstöpsel sind eine widerstandsfähige und langlebige Lösung aus weichen, flexiblen Materialien, die abwaschbar und wiederverwendbar sind. Die sich verjüngenden Spitzen sind so vorgeformt, dass sie bequem in Gehörgängen unterschiedlichster Größe sitzen.
Bügelgehörschützer 3M

Bügelgehörschützer »

3M™ Bügelgehörschützer lassen sich schnell auf- und absetzen und können bei Nichtgebrauch um den Hals gelegt werden. Damit sind sie ideal für eine Verwendung mit Unterbrechungen. Für die meisten Modelle sind Ersatzspitzen erhältlich.

Gehörschutz-Zubehör

Dichtsitzprüfung »

Laute Geräusche können das Gehör schädigen, aber das Tragen des falschen Gehörschutzes kann dasselbe bewirken. Bei der Dichtsitzprüfung von Gehörschützern wird der Grad der Lärmminderung oder Dämmung gemessen, den ein Gehörschützer beim Tragen durch eine bestimmte Person bietet.
3M Logo

Über 3M

Der Multitechnologiekonzern 3M wurde 1902 in Minnesota, USA, gegründet und zählt heute zu den innovativsten Unternehmen weltweit. 3M ist mit 96.000 Mitarbeitern in über 190 Ländern vertreten und erzielte 2019 einen Umsatz von rund 32 Mrd. US-Dollar. Grundlage für seine Innovationskraft ist die vielfältige Nutzung von 51 eigenen Technologieplattformen. Heute umfasst das Portfolio mehr als 55.000 verschiedene Produkte für fast jeden Lebensbereich. 3M hält über 25.000 Patente und macht rund ein Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die weniger als fünf Jahre auf dem Markt sind.

Alle Produkte von 3M bei Mercateo finden Sie in der 3M-Markenwelt »

Weitere Informationen zum Thema gehoerschutz
^

Gehörschutz ist ab 85 dB gesetzlich vorgeschrieben

Tag für Tag sind wir Lärm ausgesetzt, ob Baustellen-, Schienen- oder Industrielärm oder Musikkonzerte – diese Geräusche können schnell unangenehm für uns werden und sind nicht gerade förderlich für unsere Gesundheit. Ganz im Gegenteil, sie können unsere Gesundheit schädigen. Denn durch den schleichenden Prozess wird das Innenohr geschädigt und es kommt zu irreparablen Hörschäden. In bestimmten Bereichen mit hohem Schallpegel wie z. B. am Flughafen oder in Werkshallen ist das Tragen eines adäquaten Gehörschutzes vom Gesetzgeber daher vorgeschrieben. Ab 80 dB soll nach EG-Richtlinie „Lärm“ Arbeitnehmern Gehörschutz zur Verfügung gestellt werden. Ab 85 dB ist man verpflichtet, Gehörschutzmittel zu tragen. Zum Vergleich – ein Düsentriebwerk schlägt mit gut 130 dB und eine Schlagbohrmaschine mit 110 dB zu buche. Sie sollten den Gehörschutz so wählen, dass der Lärmpegel am Ohr ca. 75 dB beträgt. Zu hoch sollte die Schalldämmung nicht sein, denn sonst bekommen Sie von Ihrer Umwelt nichts mit und dies könnte zu Unfällen führen.

Gehörschutz reduziert den Lärmpegel

Der Gehörschutz ist Teil des Arbeitsschutzes. Die Wirkung des Gehörschutzes wird mit unterschiedlichen Methoden beurteilt: Die HML-Methode gibt die drei Dämmwerte H (High; für Frequenzen zwischen 2.000 bis 8.000 Hz), M (Middle; für Frequenzen zwischen 1.000 bis 2.000 Hz) und L (Low; für Frequenzen zwischen 63 bis 1.000 Hz) für hohe, mittlere und niedrige Frequenzbereiche an. Dadurch kann der Gehörschutz speziell für den konkreten Einsatzzweck ausgewählt werden.
Zum vereinfachten Vergleich verschiedener Produkte gibt es den SNR-Wert. Die Abkürzung SNR steht für Single Noise Rate und gibt den Wert an, um den der Lärmpegel beim Tragen eines Gehörschutzes reduziert wird. Verwenden Sie beispielsweise einen Gehörschutz mit einem SNR-Wert von 27 dB, so wird der Lärmpegel um diesen Wert reduziert. Sie sollten mit Gehörschutz einen Schallpegel von 75 dB am Ohr erreichen. Der SNR-Wert dient aber nur zur groben Orientierung.

Welche Möglichkeiten des Gehörschutzes gibt es?

Bei der Wahl des richtigen Gehörschutzes sollten Sie nicht nur nach der Schalldämmung gehen, sondern sich auch nach der Arbeitssituation und -umgebung richten. Im Folgenden stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten vor.

Gehörschutzstöpsel – für Bereiche mit ständiger Lärmeinwirkung

Gehörschutzstöpsel - auch Ohrstöpsel genannt - bestehen in der Regel aus Wachs, Schaumstoff oder Kunststoff. Wachskugeln müssen Sie zunächst weich kneten, um sie anschließend in die richtige Form zu bringen und direkt in den Gehörgang einzuführen. Schaumstoffstöpsel werden zusammengerollt und in den Gehörgang geschoben. Dort dehnen sie sich aus, um den Gehörgang zu verschließen. Stöpsel aus Kunststoff schieben sie unverändert in den Gehörgang. Es werden Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch oder zum mehrmaligen Gebrauch angeboten, und es gibt fertig geformte und vor dem Gebrauch zu formende Ausführungen. Je nach Art des Gehörschutzes können die Stöpsel mit einem Bügel (Bügelgehörschützer) oder einem Trageband verbunden sein.
Gehörschutzstöpsel sind ideal, wenn Sie sich in Bereichen mit ständiger Lärmeinwirkung aufhalten oder Sie zusätzliche Schutzausrüstung wie Atemschutzgerät, Schutzbrillen oder Gesichtsschutz verwenden. Sollten Sie beim Tragen von Gehörschutzkapseln schwitzen, sind diese Ohrenstöpsel ebenfalls zu empfehlen. Achtung: Gehörschutzstöpsel mit Kordel sollten Sie auf keinen Fall verwenden, wenn Sie mit bewegten Maschinenteilen arbeiten. Da die Ohren sehr empfindlich sind, sollten Sie die Stöpsel nicht mit schmutzigen Händen anfassen.

Bügelgehörschützer – tragbar über Kopf oder hinter dem Nacken

Bügelgehörschützer beruhen auf dem Prinzip der Gehörschutzstöpsel, wobei zwei Stöpsel mit einem Bügel verbunden sind. Der Gehörschutz kann über dem Kopf oder hinter dem Nacken getragen werden. Wenn Sie ihn vorübergehend nicht benötigen, kann er um den Hals gelegt werden. Bügelgehörschützer sind leicht gebaut, einfach zu transportieren und auf die jeweilige Trageposition einstellbar. Sie eignen sich besonders für den Einsatz bei ständiger Lärmbelästigung und wenn Sie zwischen Bereichen mit unterschiedlicher Lärmbelästigung wechseln.

Gehörschutzkapsel – für häufiges Auf- und Absetzen

Im Gegensatz zu den Gehörschutzstöpseln werden Gehörschutzkapseln – auch als Kapselgehörschutz bezeichnet - nicht in den Gehörgang geschoben, sondern bedecken das Ohr von außen. Sie ähneln einem Kopfhörer und umschließen das gesamte Ohr mit einer Hartschale (meist aus Plastik). Das Innere der Kapsel ist mit Schaumstoff ausgestattet, um den Schall zu absorbieren. Einige Modelle sind zudem mit einem integrierten Lautsprecher versehen, der die Kommunikation von Anweisungen oder Mitteilungen über Mikrofon ermöglicht. Regelmäßig sollten Sie die Schaumstoffeinlagen aus hygienischen Gründen wechseln. Dafür benötigen Sie ein Hygieneset.
Setzen Sie häufig den Gehörschutz auf und ab, weil Sie beispielsweise zwischen Bereichen mit wechselnder Lärmeinwirkung pendeln, sind Gehörschutzkapseln zu empfehlen. Sie sind ebenfalls ideal, wenn Sie zu Entzündungen des Gehörgangs neigen oder Sie wegen zu kleiner Gehörgänge keine Stöpsel vertragen. Auf Kapseln sollten Sie verzichten, wenn aus Gründen der Sicherheit ein gutes Richtungshören notwendig ist. Übrigens, bieten sie bei tiefen Frequenzen eine geringere Schalldämmung.

Helmkapsel und Helm-Gehörschutz-Set – für doppelten Schutz

Um auch in Kombination mit einem Schutzhelm den Gehörschutz sicherstellen zu können, werden Gehörschutzkapseln auch ohne Kopfbügel angeboten. Diese als Helmkapseln bezeichneten Ausführungen besitzen eine Befestigungsmöglichkeit für die Helmmontage. Helme besitzen dafür seitliche Slots für den Gehörschutz, diese sind allerdings herstellerabhängig gestaltet. Durch die permanente, aber trotzdem wieder lösbare Verbindung zwischen Schutzhelm und Gehörschutz-Vorrichtung wird die Einhaltung der Arbeitsschutz-Vorschriften besonders im lang andauernden Einsatz in lärmbelasteten Bereichen erleichtert. Daneben sind Helm-Gehörschutz-Sets erhältlich – im Lieferumfang enthalten Sie neben den Kapseln auch ein Helm. Zum Teil gibt es Ausführungen mit Visier, ähnlich dem Waldarbeiterhelm.

Gehörschutzradio – für monotone Arbeiten

Ein Gehörschutzradio verringert nicht nur den Lärmpegel durch schallisolierende Kapseln, es bietet auch Unterhaltung. Durch ein eingebautes Radio ist es möglich, während der Arbeit Musik oder Nachrichten zu hören. Ein solcher Gehörschutz ist empfehlenswert, wenn Arbeitnehmer isolierte oder monotone Arbeiten verrichten. Nicht getragen werden sollte das Gehörschutzradio, wenn es erforderlich ist, Warnsignale zu beachten.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.