| Übersicht | "Überwachungsspiegel"Überbegriffe Zubehör |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | | |
|
|
ab € 46,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 85,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 50,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 82,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 103,71* pro Stück |
| |
|
|
ab € 80,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 120,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 96,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 142,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 102,22* pro Stück |
| |

Alles im Blick: Beobachtungsspiegel von MORAVIA
Den Überblick zu behalten gehört in manchen Branchen zum Kerngeschäft. Doch nicht nur Kaufhausdetektive und Sicherheitsfirmen sind auf Beobachtungsspiegel angewiesen, auch in der industriellen Fertigung und in Lager und Logistik helfen Weitwinkelspiegel bei der sicheren Bewältigung der täglichen Arbeit.
Zwar haben auch Beobachtungsspiegel die grundlegende Eigenschaft, das auf ihrer Oberfläche einfallende Licht zu reflektieren und damit ein 1:1-Abbild ihrer Umgebung zu erzeugen, allerdings nicht so, wie Sie es von konventionellen Spiegeln – etwa aus dem Badezimmer – kennen.
Die Oberfläche von Beobachtungsspiegeln ist konvex gewölbt, um einen Weitwinkeleffekt zu erzielen. Der Weitwinkel ermöglicht es, mit den Spiegeln „um die Ecke zu schauen“, erfasst also Umgebungsbereiche, die mit einem konventionellen Spiegel nicht darstellbar wären. Physikalisch bedingt werden die Randbereiche allerdings verzerrt und verkleinert dargestellt.
Anwendungsbereiche
Zum einen helfen Beobachtungsspiegel in Geschäften, Kaufhäusern und öffentlichen Einrichtungen bei der Diebstahlsicherung. Von einem festen Beobachtungspunkt aus kann mit Hilfe des Spiegels Einblick in große Bereiche der Verkaufsfläche genommen werden, ohne dass direkter Sichtkontakt besteht. Angebracht werden die Spiegel an der Wand, der Decke oder direkt am Arbeitsplatz wie bspw. der Kasse.
Auch in Lager, Logistik und Produktionshallen sorgen Kontrollspiegel für gute Übersicht. In Werks- und Lagerhallen sind Wegkreuzungen durch die hohen Regalsysteme oft schlecht einsehbar und damit eine potentielle Gefahrenstelle – besonders bei hohem Staplerverkehr. Ein Panorama-Spiegel erhöht hier deutlich die Sicherheit. Auch in öffentlichen Einrichtungen, Empfangsbereichen, Büros und Kirchen kommen Kontrollspiegel zum Einsatz. MORAVIA hat für die jeweiligen Anwendungsbereiche passende Produktgruppen entwickelt.
Dieser Kontrollspiegel eignet sich für die Beobachtung von Innenbereichen mit Personenverkehr und hilft bei der Vorbeugung von Unfällen und Diebstählen. Der Spiegel ist aus Acrylglas gefertigt und in sechs Größen (Durchmesser 300, 400, 500, 600, 700 und 800 mm) erhältlich. Der starke Weitwinkeleffekt sorgt für ein mittleres bis großes Beobachtungsfeld. Je nach Spiegelgröße variiert der maximale Abstand des Beobachters, um optimale Sichtergebnisse zu erzielen: Bei 300 mm sind es 2 Meter, bei 800 mm bereits 11 Meter.
Der DETETKIV Beobachtungsspiegel ist dank der mitgelieferten Halterung leicht an geraden Flächen zu befestigen. Durch die gekrümmte Halterung kann der Spiegel problemlos auf den gewünschten Blickwinkel justiert werden. Sollte ein größerer Wandabstand gewünscht sein, ist als Zubehör ein verlängerter Wandarm (55 cm) erhältlich.
Dieser leichte Rundspiegel ist ebenfalls aus schlagfestem Acrylglas gefertigt und in den Spiegelgrößen 300 mm sowie 450 mm erhältlich. Der maximale Abstand des Beobachters beträgt 3 Meter (Durchmesser 300 mm) bzw. 5 Meter (Durchmesser 450 mm).
Das Spiegelgehäuse besteht aus kratzfestem ABS-Kunststoff, der Spiegel ist damit sowohl für den Einsatz in Innerbereichen als auch in windgeschützten Außenbereichen geeignet. Der Rundspiegel ist lediglich 2,5 kg schwer und kann per stark haftendem Magnet an jeder beliebigen geraden Stahloberfläche angebracht werden. Der Magnetfuß selbst ist in einer gefälligen Chromhalterung eingefasst, der gewünschte Blickwinkel lässt sich über die schwanenhalsförmige Halterung komfortabel einstellen.
Der Dreiecksspiegel der Serie DETEKTIV-AT ist mit einem Durchmesser von 330 mm auf einen kurzen Beobachterabstand ausgelegt und damit sehr gut als Kassenspiegel einsetzbar. Die Fertigung aus Acrylglas macht den Spiegel äußerst schlagfest und dennoch leicht (2 kg). Damit lässt sich der Dreiecksspiegel durch die mitgelieferte Halterung einfach an Wänden oder beliebigen Profilen anbringen.
Die Inspektionsspiegel helfen bei der Kontrolle und Inspektion schwer zugänglicher Bereiche wie Fahrzeug – oder Maschinenunterseiten. Auch diese Spiegel sind konvex gewölbt, um ein großes Beobachtungsfeld abzubilden. Am Spiegel ist eine zweiteilige Teleskopstange (ausziehbar von 100 bis 200 cm) befestigt.
Es gibt sowohl einen großen Rollenspiegel (450 mm Durchmesser), der mit vier Rädern bequem unter den Fahrzeugboden gerollt werden kann, als auch einen kleineren Handspiegel (Durchmesser 230 mm), der sich dank seines geringen Gewichts sehr gut für die Kontrolle schlecht einsehbarer Bereiche eignet.
Mit dem INDOOR Raumspiegel hat MORAVIA einen hochsoliden Innenspiegel aus Acrylglas für die Befestigung an der Wand im Portfolio. Obwohl der Spiegel platzsparend und kompakt konstruiert ist, ermöglicht er dennoch die Kontrolle eines kompletten Raums.
Je nach gefordertem Beobachterabstand kann zwischen zwei verschiedenen Ausführungen gewählt werden: Die ovale Bauform (365 x 275 x 80 mm) ist für die Sichtkontrolle kleiner Verkaufsräume, Werkstätten oder Empfangsbereiche geeignet, die runde Bauform (Durchmesser 450, 600 oder 800 mm) macht größere Beobachterabstände, etwa für Lagerhallen, Produktionsstraßen oder Parkhäuser möglich.
Beste Rücksicht im anspruchsvollen Staplerverkehr bietet der MAX Staplerspiegel. Der halbkreisförmige Weitwinkelspiegel deckt einen großen Sichtbereich nach hinten ab und erspart dem Fahrer das ständige Drehen des Kopfes. Die Maße betragen 270 x 135 x 75 mm.
Das Gehäuse ist aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und kann mit der mitgelieferten Halterung einfach am Staplerdach befestigt werden. Der Spiegel besteht aus Kunststoff ist somit bestens für raue Arbeitsumgebungen drinnen wie draußen geeignet.
PANORAMA-Spiegel
Schluss mit toten Winkeln: Die halbkugelförmigen PANORAMA-Spiegel sorgen für Übersicht und Sicherheit bei schlecht einsehbaren Wegkreuzungen in Fluren von Verwaltungsgebäuden oder Krankenhäusern. In Lagerbereichen mit hohem Staplerverkehr können die 360°-Spiegel erfolgreich zur Unfallprävention eingesetzt werden. Auch können unübersichtliche Bereiche von Verkaufsflächen hervorragend durch die Spiegel überwacht werden. MORAVIA führt drei verschiedene Produktgruppen an PANORAMA-Spiegeln im Sortiment.
PANORAMA 360° Vier-Wege-Spiegel: Der halbkugelförmige Spiegel aus Acryl gewährt durch die extreme Weitwinkelwirkung von 360° von allen Seiten beste Einsicht in Kreuzungswege. Der Sicherheitsspiegel ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich (600, 800, 900, 1000 und 1250 mm) und kann sowohl freihängend oder an geraden Flächen montiert werden.
PANORAMA 180° Drei-Wege-Spiegel: Diese Bauform sichert „T-Kreuzungen“ nach allen drei Seiten ab. Durch die flache Bauform können nach Montage die Verkehrswege in der gewohnten Breite genutzt werden.
PANORAMA 90° Zwei-Wege-Spiegel: Die 90°-Acrylspiegel werden in die Ecke montiert und gewähren so optimale Einsicht in abknickende Verkehrswege.
Über MORAVIA
Die MORAVIA GmbH mit Sitz in Wiesbaden kann auf über 40 Jahre Erfahrung bei der Sicherung von Verkehrswegen zurückblicken. Neben Beobachtungsspiegeln hat MORAVIA auch Verkehrsspiegel, Industriespiegel und Spiegelzubehör im Angebot. Die gesamte Artikelpalette reicht von Produkten der Baustellensicherung über Verkehrszeichen, Rammschutzprodukte, Sperrpfosten bis zu Parkhilfen und Fahrradständern.
Bei Mercateo finden Sie neben Beobachtungsspiegeln auch konvexe Verkehrsspiegel, Spiegelzubehör und viele weitere Produkte von MORAVIA.
 Weitere Informationen zum Thema Überwachungsspiegel | |  | Mit dem Beobachtungsspiegel um die Ecke geschaut
Als Beobachtungsspiegel bzw. Konvexspiegel werden reflektierende, nach außen gewölbte Spiegeloberflächen bezeichnet. Im Gegensatz zu konventionellen Spiegeln wie Sie sie aus Badezimmern oder Waschräumen kennen, werfen konvex gewölbte Spiegel das einfallende Licht nicht parallel zurück, sondern wirken wie eine Weitwinkellinse. Dadurch erhält der Beobachter Einblick in Bereiche, die nicht in der direkten Sichtachse liegen und weit über den normalen Reflexionswinkel ebener Spiegel hinausgehen. Zum Einsatz kommen Beobachtungsspiegel im Rahmen der Alarmtechnik und Diebstahlsicherung, der Unfallprävention, der Sicherung von Verkehrs- und Laufwegen sowie bei der Inspektion und Kontrolle schwer zugänglicher Bereiche.
Funktionsprinzip
Die Oberfläche von Beobachtungsspiegeln ist konvex gewölbt, um einen Weitwinkeleffekt zu erzielen. Physikalisch spricht man von einem divergenten Strahlengang des Lichts, das heißt, dass bei einem konvexen Spiegel parallel einfallendes Licht an der Oberfläche zerstreut wird und die Strahlenbündel nach der Reflexion auseinander streben. Das reflektierte Licht gibt ein virtuelles Bild wieder, das zwar aufrecht steht, jedoch verkleinert ist. Durch das divergente Licht ergibt sich ein Weitwinkeleffekt, der es ermöglicht, mit den Spiegeln „um die Ecke“ zu schauen und ein größeres Beobachtungsfeld, als es konventionelle Spiegel abbilden, einzusehen. Aufgrund des Strahlengangs wird das Bild allerdings verzerrt und etwas verkleinert dargestellt.
Wann kommen Beobachtungsspiegel zum Einsatz? Mögliche Anwendungsbereiche
Konvexspiegel kommen überall dort zum Einsatz, wo aus Sicherheitsgründen eine gute Sicht „um die Ecke“ gefragt ist. Sie werden diesen Effekt wahrscheinlich vom Rückspiegel im Auto oder von Verkehrsspiegeln an unübersichtlichen Straßenmündungen kennen. Beobachtungsspiegel finden vor allem in Kaufhäusern, Läden und Supermärkten zur Diebstahlprävention sowie in industriellen Fertigungsbereichen zur Erhöhung der Betriebssicherheit Anwendung. Da über die Beobachtungsspiegel Einblick in Bereiche genommen werden kann, zu denen kein direkter Sichtkontakt besteht, können die Spiegel hervorragend zu unbemerkten Kontrolle großer Verkaufsflächen genutzt werden.
Beobachtungsspiegel werden ebenfalls zur Sicherung des Personenverkehrs in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern oder Bürokomplexen mit langen Fluren eingesetzt. Besonders bei rechtwinklig abknickenden Gängen schaffen die Spiegel Übersicht und können unliebsame Zusammenstöße vermeiden. Auch in Lagern mit viel Staplerverkehr helfen kugelförmige Beobachtungsspiegel, Einsicht in kreuzende Fahrwege zu erhalten und das Unfallrisiko zu minimieren. Ein weiterer Bereich ist der Einsatz an maschinellen Fertigungsstraßen. Hier verhelfen die Spiegel dem Maschinenführer zur besseren Übersicht am Arbeitsplatz, um einerseits Unfälle zu vermeiden, andererseits Störungen im Maschinenbereich rechtzeitig erfassen und gegebenenfalls schnell reagieren zu können.
Bauformen
Es gibt zwei grundlegende Bauformen der Überwachungsspiegel: Zum einen die in ein Gehäuse (rund, oval, eckig oder dreiecksförmig) gefassten Spiegel für die Befestigung an Wänden, ebenen Flächen, Säulen, Trägern oder Teleskopstangen (Inspektionsspiegel). Diese Spiegel eignen sich vor allem für die Kontrolle von Flächen oder bestimmten Bereichen, die in einem ungünstigen Sichtwinkel (im Rücken, höher, tiefer) liegen. Inspektionsspiegel dienen zur Sichtkontrolle schwer zugänglicher Bereiche wie Fahrzeugunterböden oder verwinkelter Maschinenkomplexe.
Zum anderen können auch Panoramaspiegel gewählt werden. Diese sind halbkugelförmig aufgebaut und werden an der Decke (bei 360°-Spiegeln) angebracht. Sie ermöglichen einen Bobachterwinkel von 360° und kommen daher oft in Kreuzungsbereichen von Lagern oder Werkhallen zum Einsatz. Panoramaspiegel gibt es auch als Viertelkugel (Beobachterwinkel 180°, Befestigung an der Wand) und Achtelkugel (Beobachterwinkel 90°, Befestigung in Ecken), um T-Kreuzungen sowie abknickende Flure besser einsehen zu können.
Gefertigt werden Spiegel in der Regel aus Acrylglas, das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff. Acrylglas besitzt gegenüber herkömmlichem Glas eine Reihe von Vorteilen wie das geringe Eigengewicht, gute Witterungsbeständigkeit und eine 25-mal mal größerer Stabilität. Befestigt werden die Spiegel mit einer Halterung an Wänden oder Decken bzw. einem stark haftenden Magnetfuß auf Metalloberflächen. Die Einstellung des Sichtwinkels erfolgt über die Justierung des Spiegels an der Halterung.
Hinweise zum Kauf
Wichtiges Entscheidungskriterium bei Kauf und Installation eines Überwachungsspiegels ist der Beobachterabstand. Dieser ist vom Durchmesser des Spiegels abhängig und bestimmt den maximalen Abstand, mit dem der Spiegel vom Beobachter genutzt werden kann. Je größer der Spiegel, desto weiter ist der Beobachterabstand. Zwar gibt es aufgrund der verschiedenen Wölbungen keine festen Formeln für den Abstand, als Richtwert kann jedoch gelten, dass ein Spiegeldurchmesser (rund) von 300 mm aus einem maximalen Abstand von zwei bis drei Metern optimal betrachtet werden kann, ein Spiegel mit einem Durchmesser von 800 mm aus etwa neun bis elf Metern.
Die Form des Spiegels spielt ebenfalls eine Rolle. Rundspiegel fokussieren auf einen zentralen Punkt, ovale Beobachtungsspiegel strecken das Beobachtungsfeld in die Breite (gut für die Kontrolle eines ganzen, im Rücken liegenden Raumes). Dreiecksspiegel sind meist etwas kompakter gebaut und eignen sich daher für kurze Beobachterabstände, zum Beispiel an Supermarktkassen und an Maschinen. Weiter sollte bedacht werden, ob der Spiegel nur für Anwendungen im Inneren von Gebäuden konzipiert ist, oder ob er auch in Außenbereichen eingesetzt werden kann. Für flexiblere, in den Raum ragende Installationen sind Haltestangen und Wandarme als Zubehör erhältlich.
|
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Überwachungsspiegel, dann informieren Sie uns bitte per Formular. |