Übersicht | "Ölfilter-Kettenschlüssel"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Ölfilter-Kettenschlüssel, Ø 60-160 mm (3 Angebote) - sehr stabiles Werkzeug mit Duplexkette - Kettenbreite ca. 22 mm - Griffstück und Kettenmechanik matt verchromt - Haltekralle verhindert ein Durchrutschen - Griffstück mit Gelenk, 180° seitlich sc... |
|
ab € 27,03* pro Stück |
| |
Ölfilter-Kettenschlüssel, universal, ELORA-236-1 (2 Angebote) Ausführung: für alle gängigen Öl- und Kraftstofffilter und Rundverschraubungen für Bauteildurchmesser 50-100 mm 32 Kettenglieder brüniert Vergütungsstahl 1-2''-Innenvierkant nach DIN 3120 |
|
ab € 13,95* pro Stück |
| |
Ölfilter-Kettenschlüssel | Ø 60 - 115 mm (2 Angebote) mit Duplexkette Kettenbreite 13 mm auch für festsitzende Ölfilter leichte Handhabung passend für alle gängigen Filterpatronevon 60 bis 115 mm Durchmesser |
|
ab € 26,37* pro Stück |
| |
Ölfilter-Kettenschlüssel, Ø 65-115 mm (2 Angebote) - leichte Handhabung - passend für alle gängigen Filterpatronen von 65 bis 115 mm Durchmesser - mit reißfester Kette, 32 Glieder - Antrieb 12,5 mm (1/2") - 1 Stück Ölfilter-Kettenschlüssel, Ø 65-11... |
|
ab € 11,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 45,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 59,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 17,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 46,91* pro Stück |
| |
Ölfilter-Kettenschlüssel 150 mm (1 Angebot) 675121 Griff und Backen aus einem Stück Legierungsstahl geschmiedet. Mit Doppelbacken, die sich schnell und ratschenähnlich in beiden Richtungen verwenden lassen. Ideal für schwer zugängliche Berei... |
|
ab € 8,393* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 67,53* pro Satz |
| |
|
|
ab € 25,01* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema ölfilter kettenschlüssel | | | Der Ölfilter-Kettenschlüssel als Öldienst-Werkzeug
Der Ölfilter-Kettenschlüssel gehört ebenso wie der Ölfilterschlüssel zum Öldienst-Werkzeug im Bereich der Kfz-Werkstattausstattung. Bei dem Ölfilter-Kettenschlüssel handelt es sich um einen speziellen Ölfilterschlüssel. Ölfilter gibt es entweder als exakt auf die Ölfiltergehäuseform passende Spezialschlüssel, was den Nachteil hat, dass man für fast alle Ölfilter Schlüssel vorrätig haben muss, oder als Bandschlüssel, die universell auf den Filterdurchmesser angepasst werden können. Damit hat man in der Regel einen oder zwei Schlüssel und deckt so die Werkzeugeinrichtung als diesbezüglich vollständig ab. Allerdings gibt es auch Ölfilter, die aufgrund Verschmutzung oder Korrosion so fest sitzen, dass man zu härteren Mitteln greifen muss.
Weitere Einsatzbereiche
Ölfilter werden natürlich nicht nur bei PKW, sondern auch bei Motorrädern oder Nutzfahrzeugen gewechselt. Allerdings nutzen Kfz-Mechaniker den Ölfilter-Kettenschlüssel sehr häufig auch als Spezialwerkzeug, wenn es um die Montage von Fahrwerksfedern am Federbein geht. Die hier eingesetzten Schlüssel besitzen meist eine sehr robuste Duplexkette, die im Gegensatz zu einer doppelten Fahrradkette an den Kettengliedern zusätzlich verstärkt ist.
Zum Aufbau
Je nach Verwendung gibt es von der Form her den idealen Schlüssel. Der Kettenschlüssel besteht entweder nur aus einer Art Nuss mit Kettendurchlass und Innenvierkant als Antrieb für einen Steckschlüssel oder einer Ratsche oder hat stattdessen einfach einen Griff. Der Griff kann auch über ein Gelenk verfügen, aufgrund dessen der Griff nach vorne und hinten, also insgesamt um 180 Grad geschwenkt werden kann. Dies stellt sich bei beengten Platzverhältnissen als zum Arbeiten sehr komfortabel dar. Zum Teil sind die Griffe auch mit Kunststoff überzogen, was einen guten Halt ohne Abrutschen erlaubt.
Die Angaben
Die Angaben zum Werkzeug an sich, variieren von Hersteller zu Hersteller zum Teil erheblich. Angegeben wird die Gesamtlänge des Werkzeugs vom Griffende bis zur Kettenaufnahme über die Länge der Kette bis hin zu den minimalen und maximalen Durchmesser der umgreifbaren Bauteile. Je länger die Kette ist, desto schwerer ist das Werkzeug.
|
|