Es ist das zweite bulgarische Experiment, Menschen längere Zeit in einer Station unter Wasser leben und arbeiten zu lassen. Dabei erwies sich die geringe Wassertemperatur und die ungeheizte Station...
Im Verbrennungsmotorenbau hat keine Erfindung zu so vielseitigen Auseinandersetzungen geführt wie die des Dieselmotors. So waren der Streit um Ottos Priorität und die Klage Körtings gegen das DRP 5...
! SCHWARZ-WEIß-AUSGABE ! Dieses Buch ist auch in Farbe erhältlich! Mit diesem 3D-Druck Praxisguide können Sie sich ein solides Grundlagenwissen zum Thema FDM 3D-Druck aneignen und lernen Schritt fü...
Von allgemeiner Betriebsführung über Verbesserungen in der Mischungsentwicklung, Ideen zu gängigen Verfahren in der Kautschuk Verarbeitung enthält dieses Buch Hinweise und Anregungen. Gerade in der...
The German 8 cm Granatwerfer 34 was a mortar which was used throughout the entire Second World War. With around 70,000 units produced, it was the basis of heavy infantry weapons. Due to its long se...
Der deutsche 8 cm Granatwerfer 34 wurde über die gesamte Dauer des Zweiten Weltkriegs hindurch eingesetzt. Mit etwa 70.000 produzierten Einheiten bildete er das Rückgrat der schweren Infanteriewaff...
Sensor-based sorting is an essential technology in processing primary and secondary raw material. Over the past 30 years, sensor technology has provided important development impulses for increasin...
The emergence of automated and autonomous vehicles has revolutionized the driving experience. It has also shifted sole responsibility for driving task away from the driver to the automated system, ...
Die Simulation von Fertigungs- und Fügeprozessen setzt tiefgreifende Kenntnisse über die ablaufenden physikalischen Vorgänge und deren mathematische Beschreibungsformen voraus. Im Fall des Rotation...
Die grundsätzliche Aufgabe der Panzeroptik ist es, der Besatzung aus dem Schutz des gepanzerten Raumes heraus die Beobachtung ihres Umfeldes so zu ermöglichen, dass diese ihre vielfältigen Einsatza...
Die grundsätzliche Aufgabe der Panzeroptik ist es, der Besatzung aus dem Schutz des gepanzerten Raumes heraus die Beobachtung ihres Umfeldes so zu ermöglichen, dass diese ihre vielfältigen Einsatza...
Informationssysteme begegnen uns überall und in jedem Alter. Daher ist es essentiell wichtig die informationstechnologischen Grundkompetenzen von Kindern zu fördern und elementares Grundwissen über...
Dieses Buch gibt einen Überblick über den Einsatz von Wasserstrahlschneidmaschinen in der Praxis. Es soll eine Entscheidungshilfe für den Interessenten sein, der sich mit der Materie befassen möcht...
The basic layout of the damping device consists of two eccentric control masses. These masses rotate with a constant angular velocity about two parallel axes and generate, under some further operat...
Advanced Soil Mechanics This book Advanced Soil Mechanics is part of the education of Civil Engineering at the faculty of Science, Technology and Communication of the University of Luxembourg. This...
In acht verschiedenen Themenabschnitten sind passende Abbildungen zusammengestellt worden, welche Teile verschiedener Luftfahrzeuge zeigen und einen besonderen Eindruck vermitteln sollen. Mit ein w...
In diesem Buch wird die Berechnung und der Aufbau von aktiven E- und H-Feldantennen beschrieben. Es wird der Frequenzbereich ELF bis HF berücksichtigt. Es werden aktive Monopole, aktive Dipole, akt...
Frontmatter -- INHALT -- ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS -- Über das Wesen der Elektrizität -- Satz von der Erhaltung der Arbeit -- Eigenschaften der elektrischen Arbeit -- Arbeitsformen -- Ele...
In this research, an analytical method for electricity market participation and electrical network integration of wind farms is proposed. The electricity market is cleared by an innovative unit com...
Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine geometrische Optimierung eines vorhandenen Radialverdichters durch eine Kombination aus Optimierung der mechanischen Sicherheit sowie der Aerodynamik mittels der...
Considering the high relevance of electronics in the industrial, technological and business communities, monocrystalline silicon is one of the most important technical materials today and in the ne...
Dieses Buch ist eine exakte Kopie von dem originalen Buch mit dem selben Titel. Es ist ein Regelwerk zur Erhaltung der baulichen Qualität der Unterseeboote vom Typ VIIC und VIIC/41. Alle baulichen ...
Dieses Buch beinhaltet die Baulichen Regularien der Haupt und Hilfsmaschinen an Bord der Unterseebooten vom Typ VII. Beim Typ VII handelte es sich um Einhüllen-Hochseeboote, deren charakteristische...
Im Kontext der Simulation wird häufig ein Leitsatz propagiert, nach dem ein Systemmodell ,,so einfach wie möglich, doch so detailliert wie nötig" sein soll. Einen Leitfaden, mit dessen Hilfe sich d...
Dieses Buch hat zum Ziel, angehenden und gestandenen Spezialisten des oberirdischen Berg-baus (Tagebaue) einige grundlegende Informationen über die dort eingesetzten Bergbauma-schinen, Bergbautechn...
Twenty years of research in dynamic binaural synthesis have proven this technology a serious approach towards true-to-live audio rendering. However, still a number of questions remain: How close to...
Abstraction based controller synthesis is a well established two-step procedure to solve complex control problems involving discrete valued quantities. First, a symbolic abstraction of the system t...
Die Probleme der E-Mobilität können mit Hilfe von Carsharing und autonomen Fahren deutlich verbessert werden. In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird es darum gehen, diese drei Themen miteinander ...
Die Probleme der E-Mobilität können mit Hilfe von Carsharing und autonomen Fahren deutlich verbessert werden. In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird es darum gehen, diese drei Themen miteinander ...
In "Chefsache IT-Sicherheit" geben die Experten von Kaspersky Lab einen umfassenden Überblick zm Thema IT-Sicherheit für Unternehmen. Von kleinen Betrieben und Mittelständischen Firmen hin zu große...
A concept for a mobile application that combines the formal structure and the assistance of a semi-automatic meeting scheduler with the informal communication channel of instant messaging applicati...
Beim Crowdsourcing handelt es sich um ein Set von Prinzipien, Prozessen und Plattformen zur Steuerung von offenen Arbeitsprozessen. Dies schließt nicht nur die (mitunter globale) Ausschreibung sond...
Das ,,Gold der Oberpfalz" wurde der Flussspat genannt, der in einem rund 90 Quadratkilometer großen Bergbaurevier um Wölsendorf, Stulln und Nabburg dem Berg abgerungen wurde. In den 1920er Jahren l...
Das ,,Gold der Oberpfalz" wurde der Flussspat genannt, der in einem rund 90 Quadratkilometer großen Bergbaurevier um Wölsendorf, Stulln und Nabburg dem Berg abgerungen wurde. In den 1920er Jahren l...
Das ,,Gold der Oberpfalz" wurde der Flussspat genannt, der in einem rund 90 Quadratkilometer großen Bergbaurevier um Wölsendorf, Stulln und Nabburg dem Berg abgerungen wurde. In den 1920er Jahren l...
Das ,,Gold der Oberpfalz" wurde der Flussspat genannt, der in einem rund 90 Quadratkilometer großen Bergbaurevier um Wölsendorf, Stulln und Nabburg dem Berg abgerungen wurde. In den 1920er Jahren l...
Der Autor hat in vielen Berufsjahren Erfahrungen gesammelt, die mit dem Solarkocher-Handbuch allen zur Verfügung gestellt werden, die sich für nachhaltige Technik interessieren. Das Buch beginnt mi...
Mit dieser Veröffentlichung wird erstmals im Zusammenhang über die Entwicklungsgeschichte des Leichtmetallkolbens, die Leistungen seiner Wegbereiter und seine Bedeutung für die Entwicklung der Verb...
Tipps, Tricks & Methoden In dieser handlichen ,,Fibel" sollen Tipps, Tricks und vor allem Werkzeuge weitergegeben werden, die zum sofortigen Einsatz bereit sind. Wichtig ist, dass sie nicht nur gel...
Ziel dieses Sachbuches ist zunächst die Analyse des Verkehrs-Systems, um mit den Ergebnissen ein möglichst reibungs- und unfallfreies Miteinander der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Es behande...
! SCHWARZ-WEIß-AUSGABE ! Dieses Buch ist auch in Farbe erhältlich! Inklusive Bonusmaterial als Anhang im Buch! (Optimiertes 3D-Druck Slicing Profil). Jetzt bestellen und überragende Druckqualität e...
Ausführliche Beschreibung der Strichproben mit zahlreichen Fotos, Angaben zur Zusammensetzung der verwendeten Probiersäuren, Dichtebestimmung und vieles mehr. Betrifft Silber, Gold, Platinmetalle. ...
Ausführliche Beschreibung der Strichproben mit zahlreichen Fotos, Angaben zur Zusammensetzung der verwendeten Probiersäuren, Dichtebestimmung und vieles mehr. Betrifft Silber, Gold, Platinmetalle. ...
Ausführliche Beschreibung der Strichproben mit zahlreichen Fotos, Angaben zur Zusammensetzung der verwendeten Probiersäuren, Dichtebestimmung und vieles mehr. Betrifft Silber, Gold, Platinmetalle. ...
Die zur Geschichte der Deutzer Motorensammlung vorliegenden Veröffentlichungen stammen aus einem Zeitraum von mehr als hundert Jahren. Dennoch gab es bislang keine Publikation, mit der alle verfügb...
Die zur Geschichte der Deutzer Motorensammlung vorliegenden Veröffentlichungen stammen aus einem Zeitraum von mehr als hundert Jahren. Dennoch gab es bislang keine Publikation, mit der alle verfügb...
Die Oefen für metallurgische Processe - Für Hüttenleute, Metallwaarenfabrikanten, Werkführer und Studirende der Metallurgie - 110 Seiten - Nachdruck 2018 als Taschenbuch Inhaltsverzeichnis Vorschau...