Sind die obligatorischen Geschichtslektionen und die Rituale des Gedenkens und Mahnens angemessene, zeitgemäße Formen der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und Ausdruck einer mündigen Erinn...
Ausgehend von einer handlungstheoretisch fundierten Sichtweise des Phänomens der Identifikation, sollen Identifikationshandlungen von Lesern bei der Rezeption eines literarischen Textes aufgedeckt ...
Ein Leitfaden, der nicht lange abschweift, sondern für die optimale Umsetzung der Klassiker zum Thema Erfolg sorgt! Der Autor beleuchtet die Grundlagen der Psyche neu. Frei von weltanschaulichen un...
Viele Menschen leiden unter Ängsten - sei es Platzangst, Flugangst, Angst vor Zurückweisung, Angst vor dem Verlust des Partners oder Kindes oder Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. So untersc...
Das komplexe Thema unterschiedlichster menschlicher Verhaltensweisen auf knapp 120 Seiten zu thematisieren und Umgangsempfehlungen dafür zu geben - geht das überhaupt? Es geht, wenn man wie der Aut...
Wie entsteht die Todesangst, und wie kann sie überwunden werden? - Das ist die Frage, die zu beantworten sich der Autor in diesem Buch vorgenommen hat. Im Zentrum seines Nachdenkens steht jenes Phä...
In diesem Buch geht es um eine Psychoanalyse "!andersherum", mittels der auch komplexere psychische Erkrankungen und psychosomatische Störungen behandelbar sind. Anhand einer Fallgeschichte zeigt d...
Der Autor hat sich bemüht, sich der Seele vom naturwissenschaftlich-psychologischen Standpunkt aus schrittweise anzunähern. Dabei wurde die Seele nicht als etwas göttlich Gegebenes, sondern als das...
"Wie wir in der psychotherapeutischen Arbeit mit kriegstraumatisierten Menschen des Zweiten Weltkrieges und mit deren Söhnen und Töchtern stehen, fühlen uns verpflichtet, immer wieder auf die psych...
Viele Menschen spüren - aus den verschiedensten Gründen -, dass die Zeit reif ist für grundlegende Veränderungen in allen Lebensbereichen, sei es nun beruflich oder in der Partnerschaft, sei es wir...
Wenn wir in einem Kontext andere Personen auf der Basis von zwei oder mehreren sozialen Gruppenmitgliedschaften wahrnehmen, spricht man von multipler Kategorisierung. Eine konjunktive Kategorisieru...
DiLeo beschreibt anhand einer Fülle von Bildmaterial die verschiedenen Aspekte sowohl formaler als auch inhaltlicher Art, unter denen man eine Kinderzeichnung betrachten und interpretieren kann, um...
Wenn Vorhaben misslingen, Ziele nicht erreicht werden, scheinbar unlösbare Probleme belasten oder Krisenstimmung herrscht, wird immer häufiger Komplexität dafür verantwortlich gemacht. Komplexität ...
Was hat die einfache Marktfrau, die irgendwo seit langer Zeit einen Gemüsestand betreibt, mit der komplexen Realität des Marketings von heute - oder gar von morgen - zu tun? Eine Menge. Denn sie is...
Diese Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion vermittelt die notwendigen theoretischen und praktischen Grundlagen und Kenntnisse um einen Fragebogen oder Test fundiert entwickeln zu könn...
Pearson Studium ein Imprint von Pearson Benelux B.V.
Die vorliegende Arbeit integriert entwicklungspsychologische Erklärungsansätze des Risikoverhaltens, Stress-Copingtheorien, Theorien zur Wiederherstellung der Selbstachtung und Aufrechterhaltung de...
CSR -- Perspektiven der aktuellen Diskussion.- Aspekte der CSR aus Wirtschaftsprüfersicht.- CSR als strategische Herausforderung.- Die Corporate-Citizenship-Herausforderung: Gesellschaftliches Enga...
"Die Vorbereitung auf den Tod ist die Vorbereitung auf den Eintritt in das größte Geheimnis, in das Mysterium der Einheit Gottes und des Menschen ... Sterben heißt Erwachen!" (Ein Betroffener nach ...
Wer sich in Gemeinschaft begibt, hat meist eine wunderbare Begeisterung, einen visionären Traum. Wer dann viele Enttäuschungen erlebt hat, kann diese Euphorie nicht mehr teilen. Die Unschuld ist ve...
Emma ist erst vier Jahre alt, aber ihre Datenspur im Internet reicht schon viel weiter zurück. Bereits das erste Ultraschallbild haben ihre Eltern bei Instagram gepostet. Der Kinderwagen hat 2000 E...
In der Gesundheitsforschung wächst der Bedarf an Studien, die Beanspruchungen und Belastungsfolgen interaktionsorientierter Arbeit sichtbar werden lassen. Burnout ist hier in den letzten Jahren zu ...
'Grundlagen und Methoden der Schriftpsychologie' behandelt die psychologische Auswertung der Handschrift. Eine ältere und in der Öffentlichkeit bekanntere Bezeichnung für Schriftpsychologie ist Gra...
Der Titel lenkt den ersten Blick zur Theologie. Der zweite Blick auf den Inhalt schaut dem Leben auf die Finger und will Wege aus so mancher Sachkasse aufzeigen. Am Ende weiss die Rebe warum sie am...
INGMAR ist der Sammelbegriff für einen Pool von Symbolkräften, diefreie Energien konzentriert bündeln und so nutzbar machen. Diese können ohne weiteren technischen Aufwand über die Energiezentren (...
Viele Menschen leiden unter Depressionen, Ängsten, Essstörungen, Schlafstörungen oder Abhängigkeiten. Durch die Corona-Pandemie hat ihre Zahl noch deutlich zugenommen. Die Autoren Rob Willson und R...
Dieses Kompendium richtet sich vor allem an Studierende mit Berufsziel Heilpraktiker/Heilkunde auf dem Gebiet der Psychotherapie, die sich auf die amtsärztliche Überprüfung beim örtlichen Gesundhei...
Larimar is the name of a system of symbolic forces from the field of 'free energies' which were transmitted to us by our stellar brothers and sisters on Sirius B. The forces are designed to assist ...
Aus Achtsamkeit geborene Behutsamkeit ist das beste Biotop für LebensQualität, um weiter wachsen zu können. Sie verdient das, denn es geht hier um Ihre Lebensqualität. In zwölf kurzen Essays mit je...
Pflege- und Adoptiveltern haben eine wunderbare Aufgabe gewählt: Sie geben einem Kind ein neues Zuhause mit Wärme, Liebe und Zuwendung. Manchmal kann es aber vorkommen, dass unerwartete Probleme au...
"Mein Bruder verunglückte vor 51/2 Jahren und mein Leben änderte sich grundlegend. Um meinem Schmerz und meiner Trauer Ausdruck zu verleihen, habe ich begonnen, ihm zu schreiben. Diese Aufzeichnung...
Die 5. Auflage wurde auf den Stand der aktuellen wissenschaftlichen Literatur gebracht und enthält ein umfassend erweitertes Kapitel zum Lampenfieber, das nun ganz allgemein Auftretensangst (z. B....
Der Erfolgsgeschichte der wissenschaftlichen Hygiene stehen aktuell zunehmende Defizite des Hygieneverhaltens, auch im klinischen Bereich, gegenüber. Vielfältige Risikofaktoren bedrohen Lebensquali...
Aufgrund unterschiedlicher Vorgangsweisen und Gestaltungsvarianten der verschiedenen Psychotherapiemethoden ist bisher eine einheitliche und konsistente Diagnostik entweder unbeachtet geblieben ode...
Das Buch beschreibt eine neue Qualität menschlichen Erlebens, die Menschen wohl immer schon spürten, die jedoch in der psychologischen Wissenschaft noch völlig ignoriert wird. Die Autorin nennt sie...
Theory of Mind ist die Grundlage allen sozialen und ,,sittlichen" Verhaltens. Rücksicht, Respekt und Mitgefühl kann nur entwickeln, wer Interesse am anderen hat, ein Gefühl für dessen Bedürfnisse u...