Mit diesen niedlichen Tieren ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Mit dem Brontosaurus, Parasaurolophus, Ankylosaurus, Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Pachycephalosaurus, Styracosaurus, Pter...
Mit den schönen Handpuppen lässt sich wunderbar Theater spielen. Die farbenfrohen Puppen mit der liebevollen Ausstrahlung benötigen nur ein bisschen Fantasie und schon kann das Spiel beginnen. Kasp...
Dieses All-in-One Wohnmobil kommt gleich mit zwei Puppen und umfangreichem Zubehör. So kann es gleich auf Abenteuer-Reise gehen! Lagerfeuer, Kochzubehör und Fisch sorgen für ein authentisches BBQ. ...
Mit dem Brio Bauernhof zieht das perfekte Starter-Set rund um das Thema Bauernhof ein. Maße (LxB): 55,5 x 52 cmMaterial: Holz, Kunststoff Lieferumfang: 1 Bauernhofzug mit 2 Wagen und Magnetladung, ...
In die Höhe zu bauen ist ganz besonders spannend. Das große Lagerhaus-Set mit Aufzug macht genau das möglich. Die stapelbare Brücke bauen oder die Kurven und die Kurvenschienen bis ganz nach oben. ...
Mit dem 42-teiligen Reisezug Set ist Spielspaß vorprogrammiert. Die Fahrgäste gelangen über den Fahrstuhl zum Bahnhofsgleis und können von dort aus in einen der beiden BRIO Züge einsteigen. Das Rei...
Dieses große Einsteiger-Set enthÖlt diverse Schienen und eine farbenfrohe Hängebrücke. Der bunte Zug mit cleveren Verbindungsmagneten, die in jeder Richtung verbunden werden können und die farbigen...
Vereine die Schienen- und Straßenwelt in diesem einzigartigen Parkhaus und baue sie weiter aus. Mit Fahrstuhl, steiler Ausfahrt, Tankstelle und Hubschrauberlandeplatz. Verlade ein Auto per Knopfdru...
Das Verkehrszeichen-Set ist eine optimale Ergänzung zu den BRIO Bahnen und Schienen. Hiermit können die Kinder erste Verkehrszeichen kennenlernen. Material: KunststoffMaße (LxBxH): 15,3 x 13,3 x 4 ...
Die optimale Ergänzung zum Ausbau der BRIO Bahn Anlage. Ein großes Schienenset mit insgesamt 50 Teilen. Material: HolzMaße (LxBxH): 36,5 x 19,5 x 9,5 cmAltersempfehlung: ab 3 Jahre Lieferumfang: 50...
Hiermit können Kinder anpacken wie die Großen! Die Bauarbeiter-Handschuhe aus Polyester eignen sich hervorragend für Rollenspiele oder zum Verkleiden. Material: PolyesterMaße: ca. 13 x 19 x 0,5 cmA...
Die sechs Bauernhoftiere aus Wollfilz können in diversen Spielen eingesetzt werden und öffnen eine Fantasiewelt für Kinder. Sie regen das freie Spielen an und fördern somit die Kreativität der Kind...
Mit diesen niedlichen Tieren sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Mit Pferd, Ziege, Schwein, Hase, Huhn, Hahn, Gans, Lamm, Truthahn, Hund und einer Kuh kann das Bauernhof-Abenteuer beginnen!...
Dieser stabile Kunststoff-Bauhelm ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Der Helm macht sich super zum Bauarbeiter spielen - ob drinnen oder draußen im Sand mit Bagger und Co. Maße: 25x13x13 cmDurchm...
Endlich auch mal Menschenfiguren zum Spielen. Mit diesen Figuren wird das Spielen noch realistischer. Verschiedene Berufe können im Spiel nachgeahmt und erklärt werden. das Set enthÖlt die folgende...
Der Biegedraht macht diese kleinen Holzpüppchen zu etwas ganz Besonderem! Sie lassen sich in jede erdenkliche Position biegen, was sie sehr lebensecht wirken lässt. Die Puppen sind gekleidet mit Mü...
Mit dieser Brille behalten Puppen mit ca. 38 cm Größe immer den Durchblick.geeignet für Puppen mit 38 cm GrößeAltersempfehlung: 3-6 Jahre,Lieferumfang: 1 Brille
Der stabile Buggy, mit dem nicht nur Puppen und Teddybären befördert werden können. Aus robustem Holz und mit hübschem Stoff. Lieferumfang: 1 Buggy aus Holz
Die Dinosaurier aus Filzwolle können in diversen Spielen eingesetzt werden und öffnen eine neue Fantasiewelt für Kinder. Das freie Spielen wird angeregt und die Kreativität der Kinder wird geförder...
Das Doktorset stellt den Kindern alle Utensilien zur Verfügung, die sie für ein schönes Rollenspiel benötigen. Hat der kleine Teddy Schnupfen oder ist die Puppe hingefallen? Kein Problem, mit d...
Die Drachen aus Wollfilz können in diversen Spielen eingesetzt werden und öffnen eine Fantasiewelt für Kinder. Sie regen das freie Spiel an und fördern somit die Kreativität der Kinder. Dabei hande...
Mit diesem schicken Outfit sind Puppen (ca. 38 cm groß) für den Ausflug in die Dünen gut gekleidet.geeignet für Puppen mit 38 cm GrößeAltersempfehlung: 3-6 Jahre,Lieferumfang: Kopftuch und Einteiler
Diese schönen kleinen Fahrzeuge sind aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Materialien hergestellt worden, wie beispielsweise Pflanzenfasern. Das Spielen mit diesen Fahrzeugen fördert die physika...
Gas geben, bremsen, lenken, schalten - an diesem Lenkrad aus Holz können sich Kinder wie große Fahrer fühlen. Die Lenkeinheit verfügt über einen Schaltknüppel sowie zwei Pedale. Maße: 37 x 37 x 39 ...
Die 6-köpfige Puppenhaus-Familie ist aus Holz und Stoff gefertigt. Dank der beweglichen Arme und Beine können sie verschiedene Positionen einnehmen. Höhe einer Puppe: 10 bis 12 cmMaterial: Holz, St...
Nach dem Waschen kann die Puppenkleidung auf diesem Wäscheständer trocknen. wird flach verpackt geliefert, einfach zu montierenMaße: 54 x 32 x 67 cmAltersempfehlung: Ab 4 Jahre Lieferumfang: 1 Wäsc...
Kinder schlüpfen gerne in verschiedene Rollen. Dabei können die Kleinen Alltagssituationen nachempfinden und spielerisch lernen. Das in Deutschland hergestellte Buchenholz-Geschirrset ist eine wund...
Eine komplette Spielewelt mit Häusern, Bäumen und Tieren bietet dieses Holzfiguren-Set von ERZI. Die Figuren bestehen aus teilweise farbig lackiertem und teilweise naturbelassenem Buchenholz. Das S...
Diese Kasse aus Holz darf in keinem Kaufmannsladen fehlen. Das Spielgeld findet im geräumigen Fach der farbenfrohen Kasse Platz. Kartenzahlung ist dank des enthaltenen Kartenlesegeräts und der mitg...
Mit diesen ausgewählten Kaufladenartikeln können schon ganz Kleine ab einem Jahr die ersten Lebensmittel kennen lernen. Sie können genommen, gegeben, erkannt oder auch schon benannt werden. Bald au...
Ob im Kaufladen oder in der Spielküche: Kinder schlüpfen gerne in verschiedene Rollen. Dabei können die Kleinen Alltagssituationen nachempfinden und spielerisch lernen. Dieses Kaufladensortiment vo...
Wie viel wiegen die 3 Birnen? Dies können die Kleinen mit der Holzwaage von Erzi mit ihren 3 Gewichten herausfinden. Die Waage eignet sich optimal als Ergänzung zum Kaufladen. Ein Muss für alle kle...
Dieser Eulenspiegel-Koffer ist das ideale Set für Schmink-Einsteiger. Der Einsteiger Schminkkoffer gehört zu den beliebtesten Artikel im Eulenspiegel-Sortiment. Die Grundausstattung beinhaltet: 1 P...
Feinporige Schminkschwämmchen sind sehr gut geeignet, um gleichmäßige Grundierungen zu erstellen. Am besten schneidet man den Schwamm in der Mitte durch und nimmt die Farbe mit der Schnittkante auf...
Die handliche Schminkpalette besteht aus sechs Eulenspiegel-Farben (je 3,5 ml), einem Pinsel sowie einer vollständigen Anleitung in Schritt-für-Schritt-Darstellung für die jeweiligen Motive. Die 6 ...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...
Die Schminke überzeugt mit brillanten Farben, einer hohen Deckkraft und passt sich dabei optimal dem Profil der Haut an. Trotzdem bleibt sie atmungsaktiv, so dass auch auf getobt werden kann ohne i...