Das 00100 Sicherheits-Cuttermesser war eines der ersten Slice® Werkzeuge und gehört auch heute noch zu den beliebtesten. Da man mit diesem Cutter sowohl Papier als auch Verpackungen schnell und prä...
Das 00200 Sicherheits-Cuttermesser war eines der ersten Slice® Werkzeuge und gehört auch heute noch zu den beliebtesten. Da man mit diesem Cutter sowohl Papier als auch Verpackungen schnell und prä...
Slice® setzt auf Innovation und präsentiert den 10416 Präzisions-Cutter (manuell). Bei diesem verbesserten Design gibt es kein Wegrollen oder Abrutschen mehr. Der robuste und dennoch komfortable Gr...
Der Slice® 10417 Präzisions-Cutter mit Klingenrückzug ist mit einer sicheren · effektiven Mikrokeramikklinge ausgestattet · die über unseren firmeneigenen finger-friendly® Schliff verfügt und beden...
Der Slice® 10474 verstellbare schmale Stift-Cutter verleiht unseren beliebten schmalen Stift-Cuttern ein neues Maß an Präzision. Mit dem Feststellrad kann die Schnitttiefe präzise eingestellt und b...
Der federbelastete automatische Klingenrückzug ist nur eine der Besonderheiten · die den Slice® 10475 Stift-Cutter (schmal) mit automatischem Klingenrückzug zu einer sichereren Wahl machen. Die von...
Der Slice® 10476 Stift-Cutter (schmal) mit manueller Klingenverstellung verfügt über die gleiche finger-friendly® Klinge wie unsere originalen Stift-Cutter und bietet damit genauso viel Sicherheit....
Der Slice® 10479 Universalcutter ist für Hochleistungsschneidarbeiten in der Industrie ausgelegt. Die solide Konstruktion und die konturierten Soft-Touch-Griffe sorgen dafür · dass der Gebrauch die...
Das Slice® 10490 Cuttermesser mit Metallgriff und manueller Klingenverstellung liegt mit seinem robusten Metallgriff wie ein herkömmliches Cuttermesser in der Hand · wobei die texturierte Oberfläch...
Beim Slice® 10491 Cuttermesser mit Metallgriff und automatischem Klingenrückzug haben wir einen eleganten und dennoch robusten Metallgriff mit unserer eigens entwickelten Sicherheitsklinge kombinie...
Beim Slice® 10493 Zangengriffmesser aus Metall mit automatischem Klingenrückzug haben wir die allseits bekannte Form eines Cuttermessers mit einem benutzerfreundlichen Zangengriff-Mechanismus kombi...
Das Slice® 10494 Zangengriffmesser aus Metall mit Smart Retract-Klingenrückzug vereint ein Höchstmaß an Sicherheit und einen praktischen Zangengriff · der einfach in der Handhabung und Verwendung i...
Der Slice® 10511 Clip für Stift-Cutter ist die Antwort auf die Nachfrage unserer Kunden nach einer einfachen Möglichkeit · unsere Stift-Cutter mit manueller Klingenverstellung und automatischem Kli...
Der Slice® 10513 Stift-Cutter ist ein vielseitig einsetzbares Werkzeug · das sowohl für zu Hause · das Büro als auch die Werkhalle geeignet ist. Sein patentierter Griff verfügt über einen gummierte...
Der Slice® 10514 Mini-Cutter kann sowohl als Kartonmesser · Taschenmesser oder als Multifunktionswerkzeug in der Küche eingesetzt werden. Wenn Sie den Cutter nicht benutzen · schützt Sie der automa...
Der Slice® 10515 Mini-Cutter mit manueller Klingenverstellung ist eines unserer vielseitigsten Schneidwerkzeuge. Er ist nicht nur ideal für den industriellen Einsatz · sondern auch zu Hause ein nüt...
Das Slice® 10548 Bastelmesser ist das ideale Werkzeug zum präzisen Schneiden und Bearbeiten von Materialien. Seine Sicherheitsklinge aus Keramik ist funkenfrei · chemisch inert · hitzestabil bis 16...
Das Slice Bastelmesser (mit Schutzkappe) enthält die gleiche Sicherheitsklinge · wie das Modell 10548 · aber es verfügt außerdem über unsere innovative Schutzkappe. Da die Schutzkappe ein Teil des ...
Das Slice® 10550 Cuttermesser ist eines von drei Modellen mit jeweils unterschiedlichen Griffen. Dieses Modell bietet fünf Klingenpositionen · um die Klingentiefe je nach Aufgabe anpassen zu können...
Das Slice® 10554 Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug ist mit seiner langen Klinge hervorragend zum Schneiden von dicken Materialien · wie beispielsweise dreilagiger Wellpappe · geeignet. ...
Das Slice® 10558 Cuttermesser mit Smart Retract-Klingenrückzug verfügt über zwei unserer neuesten Innovationen: Den intelligenten Klingenrückzug mit Smart Retract-Technologie und den Ergo Pull-Klin...
Das Slice® 10559 Industrie-Cuttermesser mit manueller Klingenverstellung lässt sich auf bis zu 7,6 cm (3 Zoll) ausfahren · sodass Sie damit besonders dicke Materialien · wie Schaumstoff · extrem di...
Das Slice® 10560 Industrie-Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug verfügt über unsere bisher längste Klinge. Speziell entwickelt zum Schneiden von dickem Schaumstoff in der Industrie · ist d...
Das Slice® 10563 Cuttermesser mit Zangengriff und automatischem Klingenrückzug bietet neben der gewohnten Sicherheit unserer finger-friendly® Werkzeuge auch die Leichtgängigkeit eines Zangengriffme...
Das Slice® 10564 Cuttermesser mit Zangengriff und Smart Retract-Klingenrückzug sorgt beim Schneiden für noch mehr Sicherheit. Es ist nicht nur mit einem vollautomatischen Smart Retract-Klingenrückz...
Das Slice® 10582 Trockenbaumesser wurde entsprechend der Empfehlungen · Anregungen und Funktionswünsche von Trockenbau-Spezialisten entwickelt. Sein robuster Aluminiumgriff verjüngt sich zum Klinge...
Der Slice® 10596 Nahttrenner erlaubt Ihnen die Wahl zwischen drei vorgegebenen Klingenpositionen: voll eingefahren · teilweise ausgefahren und voll ausgefahren. Seine austauschbare Klinge ist chemi...
Der Slice® 10597 Nahttrenner mit automatischem Klingenrückzug eignet sich hervorragend für den Einsatz in Industrien · wo feste Klingen verboten sind oder für jeden · der auf der Suche nach einer s...
Das S5R ist der Renner im Einzelhandel und in Supermärkten! Es verfügt über drei einstellbare Klingenaustrittslängen zum Abdeckeln · für flache Fensterschnitte oder tiefe Schnitte. Die äußerst stab...
Das S5L ist der Renner im Einzelhandel und in Supermärkten! Es verfügt über drei einstellbare Klingenaustrittslängen zum Abdeckeln · für flache Fensterschnitte oder tiefe Schnitte. Die äußerst stab...
Das QBA-375 ist ein extrem robustes Cuttermesser und genügt stärksten Anforderungen! Stabiles Metallgehäuse, ergonomisch geformt, mit rutschhemmenden Weichgummikomponenten. Mit 3 einstellbaren Schn...
Cuttermesser mit Abbrechklinge 18mm. SK-358. Gelb. Abmessungen: 18 x 5,0 x 2,5 cm · max. Schnitttiefe: 80 mm. Kunststoffgriff mit Softgrip. Klingenwechsel ohne Werkzeuge · Einsatzgebiete: Baugwerbe...
Cuttermesser mit Abbrechklinge 9mm. BK-502. Gelb. Abmessungen: 14 x 2,0 x 1,3 cm · max. Schnitttiefe: 80 mm. Kunststoffgriff. Klingenwechsel ohne Werkzeuge · Einsatzgebiete: Baugwerbe, Handwerk, In...
Cuttermesser mit Abbrechklinge 18mm. SK-504. Gelb. Abmessungen: 16 x 4,0 x 2,0 cm · max. Schnitttiefe: 80 mm. Kunststoffgriff. Klingenwechsel ohne Werkzeuge · Einsatzgebiete: Baugwerbe, Handwerk, I...